结果:找到"linux manjaro edapro",相关内容15条
- EDAPro在AMD显卡的Linux上PCB显示问题
- Linux配置如图edge、火狐浏览器的在线版和下载的安装包都试了,都有图中的显示问题不知道啥原因,在笔记本的英特尔CPU加fuckyou独显上没遇到这样的问题。换成x11也有这个问题
- 所属专栏: 原理图设计 标签: linux manjaro edapro 发帖人:几度徘徊 发帖时间:2023-04-09 18:44:00
- 位号重复问题
- 之前在立创EDA标准版器件“weihao重复”会提示重复,在立创EDA专业版出现“weihao重复”问题不会提示。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDApro 发帖人:小小小PCB 发帖时间:2022-11-07 18:19:00
- 立创EDApro原理图符号大小
- 想问下大家,专业版EDA原理图的符号大小和位号字体大小的默认值能更改吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDAPRO 原理图 符号 发帖人:ZPrO 发帖时间:2022-02-17 09:09:00
- 使用Wine运行嘉立创下单助手(Linux/Wine/跨平台5元)
- 众所周知,嘉立创下单助手目前只支持Windows平台,这对Linux/Mac用户非常不友好诶,论坛里也有类似的问题和反馈,这里我贴几个:http://club.szlcsc.com/article/details_48960_1.htmlhttp://club.szlcsc.com/article/details_44298_1.htmlhttp://club.szlcsc.com/article/details_39565_1.html作为Linux资(cai)深(niao)用户,平时在Linux下干活时很靓仔,但是想要嫖JLC五元打板不得不重启到Windowns真的好狼狈所以尝试着能不能...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Linux JLC Wine 发帖人:yjun 发帖时间:2021-03-29 19:05:00
- 在国内的linux发行版安装之后不能直接运行
- https://image.lceda.cn/files/lceda-6.3.53-linux-x64.zip在veket-20中安装之后点击菜单没法直接运行,必须要在命令行修正才能运行,希望能直接运行起来。正在试用中,感谢提供linux版本!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: linux 发帖人:linux用户 发帖时间:2020-08-08 09:17:00
- deepin20无法安装客户端
- ubuntu20.4deepinv20等新系统安装客户端启动时报段错误,无法启动应用程序。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: linux 发帖人:aslin 发帖时间:2020-04-26 19:25:00
- linux版本安装后,运行崩溃?
- 如图,完全不能运行====uname-aLinuxthinkPad4.19.0-5-amd64#1SMPDebian4.19.37-3(2019-05-15)x86_64GNU/Linux
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA Linux 发帖人:chopin1998 发帖时间:2019-06-20 09:45:00
- 科技杂谈3.Ubuntu系统的使用(入门)
- 先来讲讲安装。。。。。去官网下载最新版18.04的镜像,为一个.ISO文件,之后用UltraISO软件向U盘内写入,做成装系统盘,Windows等系统的安装也可以用这个方法之后的步骤可以去百度Windows系统安装,过程相同,根据提示一步步走下来,就可以完成装系统。(提示真的已经够人性化了)之后开机,会出现漂亮的Ubuntu界面(实际比这个漂亮的多,风格也支持自己随意换)之后在桌面上单击右键,点打开终端。安装各种花式软件的过程就开始了。。。。。。。。。。。给各位一个CSDN链接,比较全面的讲述了如何安装大多数的必需软件https://blog.csdn.net/fancancan/artic...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 操作系统 Linux 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 15:08:00
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版(1).pdf
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: Linux系统 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-25 10:21:00
- NUC972开发板手册(Linux)开发介绍
- 这是部分例程,有需要的小伙伴们可以回复,下载附件哦!欢迎大家对本例程提出问题,欢迎批评指正!感兴趣的朋友们还可以加入我们的QQ群:669495872
- 所属专栏: 技术交流 标签: NUC972 ARM9 新唐 Linux 发帖人:天启XP 发帖时间:2018-05-11 11:28:00
返回